This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:需要 FSI 适配器板评估模块

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMDSFSIADAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262281/tms320f28388d-need-of-fsi-adapter-board-evaluation-module

器件型号:TMS320F28388D

您好、TI!

我使用的是 TMS320F28388D 控制器、我对 FSI 模块进行了探究。

我已经查看了文档 spracm3e (将快速串行接口(FSI)用于多个器件)
中所示)、在该文档中、FSI 的适配器板称为 TMDSFSIADAPEVM。

现在我的问题是控制器 TMS320F28388D 的控制卡在 FSI 的 J1端口上包含 Tx 和 Rx 引脚、如果没有适配器板、我能否在两个控制卡之间连接跳线来测试 FSI 通信?

为什么需要适配器板来测试 FSI 模块的特性?

谢谢。

Saikumar.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saikumar:

    现在我的问题是控制器的控制卡 TMS320F28388D 包含用于 FSI 的 J1端口上的 Tx 和 Rx 引脚,如果没有适配器板,我可以在两个控制卡之间连接跳线来测试 FSI 通信吗?

    是的、但如果没有额外的信号驱动器/差分器件、有线通信长度将会更受限制。

    [quote userid="452582" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262281/tms320f28388d-need-of-fsi-adapter-board-evaluation-module 为什么需要适配器板来测试 FSI 模块的功能?

    FSI 适配器板提供了用于评估 FSI 的附加功能。

    • 数字隔离
    • 具有双绞线(RS + CAT5/6电缆)的差分器件(LVDS/CAT5-485)
    • 隔离式电源

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您解释适配器板的特性。

    谢谢

    Saikumar.