This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:闪存写入程序错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262267/tms320f28069-flash-write-program-error

器件型号:TMS320F28069

通过 v2仿真器将程序刻录到28069的闪存时发生错误。

仿真器已正确连接至开发板、此时可以使用 SRAM 模式

C28xx:在闪存操作期间发生错误:执行 FlashAPIInterface2806xV1_00.out 时等待目标停止超时
C28xx:错误:(ERROR -1135 @ 0x8A2E)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.11.0.00128)
C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接前复位仿真器并在继续调试前重新加载程序
C28xx:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0000800A@数据:目标未连接
C28xx:文件加载程序:验证失败:无法读取0x3F5330@程序:目标未连接
C28xx:GEL:文件:E:\2806x\Flash_28069\Debug\Flash_28069-2.out:加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否评论一下这是首次编程的全新/新器件、还是正在重新编程的现有器件?

    如果您在 CCS 中打开闪存工具、您能否尝试仅"擦除"器件以查看是否通过擦除?

    此致!

    马修