This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:运行-目标上发生了复位

Guru**** 2555860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262645/tms320f28388d-running--a-reset-occurred-on-the-target

器件型号:TMS320F28388D

我正在尝试一个由 Resource Explorer 为 TMS320F28388DZWTS 板提供的示例 blinky led_ex1代码。 我正在使用安装在控制 CAD 集线站上的外部 XDS100调试探针[rev F]。  

我在连接到 C28xx_CPU1时目标上发生了复位。 闪烁 LED 代码假设在 C28内核上运行。  

断点永远不会被命中、并且复位会不断发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    因此、您在连接和加载代码时没有问题、但在单击"恢复"按钮时会看到"发生了重置"消息? 您能尝试逐步完成该程序吗?  

    您以前是否使用此电路板运行过任何程序? 如果是、您是更改了设置中的任何内容、还是更改了 PCB 上的任何开关位置?

    此致、

    本·科利尔