This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:通过串行端口进行在线升级、通过 SPI 读取外部闪存

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262545/tms320f280039-do-online-upgrade-through-serial-port-read-external-flash-through-spi

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

您能否提供以下考试代码?

1.通过串口在线升级。 目标是升级280039的计划。

  该器件配有一个带 SPI 接口的外部闪存、外部通信采用 SCI 接口。

2.通过 SPI 读取和写入外部闪存

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    C2000Ware 中提供了一个示例闪存内核、用于支持使用 SCI 引导加载程序更新内部闪存中的固件。 这是 driverlib/f28003x/examples/flash 目录中的 flash_kernel_ex3。

    我们不提供任何用于读取外部 SPI 闪存的示例代码、但您可以查看现有的 SPI 示例以了解如何使用 SPI 模块进行此类通信。

    此致、
    伊袋