This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:使用 const 声明数组、编译后数组值不正确

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1263249/tms320f28377s-an-array-is-declared-using-const-and-the-array-value-is-incorrect-after-compilation

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

通过 const 声明一个数组后、在仿真期间会发现数据值出现乱码。 检查 hex 文件并发现生成的 hex 文件也不正确。 问题出在哪里?

如果将所有值都指定为0,则存在以下问题:

未分配为0时、这是正常的:

已尝试 v18 v21 v22版本的编译器。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    什么数据类型是 USIGN16? 这不是我们推荐用于 在 CCS 中创建程序的标准数据类型、客户不使用内置 uint16_t 有什么原因吗? 如果它的定义方式与 uint16_t 数据类型不同、则它可能不会像预期的那样显示在"Expressions"窗口中。

    此致、

    阿米尔·奥马尔