This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:对 LaunchPad 进行闪存编程以支持独立操作

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1263113/tms320f28069m-flash-programming-the-launchpad-for-stand-alone-operation

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

使用 CCS 对 LaunchPad 套件进行闪存编程的正确过程是什么。

我已经尝试将链接器文件更改为 F28069.cmd、并将开关设置为获取模式。 但在本例中、它不起作用。

您能否为我提供独立操作的正确过程? 我使用的是 CCS v12.4.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amal,

    我建议从 C2000Ware 导入以下项目:C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00\device_support\f2806x\examples\c28\flash_f28069

    这不仅修改了 linker.cmd 文件、而且还处理了任何运行/加载选项。  您应该能够加载此文件、然后运行、并看到它独立工作、方法是探测其中一个 PWM 引脚以验证代码是否正常工作。  然后、您可以与您的项目进行比较、以了解是否存在任何差异。

    此致!

    马修