This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:出现 RTOS 问题的 enet_lwip 示例项目

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1261696/tmdscncd28388d-enet_lwip-sample-project-with-rtos-issue

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我导入 enet_lwip 示例工程、并在 lwipopts.h 中将 no_SYS 修改为0以启用 RTOS。
当我尝试编译工程时、遇到有关"函数调用中的参数太少"的错误

因此我发现、因为"f2838xif_interrupt (&G)"函数的参数少了一个。
请参阅以下屏幕截图。

"f2838xif_interrupt (&G)"函数的位置:
enet_lwip/lwiplib.c -> lwIPInterruptTask (void * pvArg)-> f2838xif_interrupt (&g_sNetIF)

第一个问题是,我可否就如何解决这个问题提出建议?

然后、在"f2838xif_interrupt (&g_sNetIF)"函数的下一行有注释、


我的第二个问题是、这个是否在开发中?   现在搭配使用 RTOS 与 lwip 是否存在任何风险?
此外、我想问一下开发和测试将在何时完成?


期待您的回复!

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    C2000Ware 中提供的 enet_lwip 示例旨在作为非基于操作系统的示例。 我们尚未与任何 RTOS 集成。  

    此致

    西达尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth

    感谢您的答复。

    另外、我将合并项目"enet_lwip"和"freertos_ex1_leed_blink_cm"、希望构建基于 enet_lwip RTOS 的项目。
    我想问、该方法目前是否也无法确认功能是否可以正常工作?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们尚未尝试将 LWIP 与 FreeRTOS 集成、因此无法就此帖子提供指导。  请查看 LWIP 论坛以获取有关将其与 FreeRTOS 集成的任何建议。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    感谢您的建议、我会在 lwip 论坛查找相关信息。


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将关闭此主题。

    此致

    西达尔特