This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:TIDUE54A 中的负 REF 电压2018年3月问题

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1263136/tms320f2806-negative-ref-voltage-in-tidue54a-march-2018-issue

器件型号:TMS320F2806

您好:

本文档中指出"基准电压"为负值:在图7电流环路控制模型中,请注意模型方框图下方的注释。

但在任何地方都看不到!

它在哪里、如何 从硬件派生 Vxin?

我们将非常感谢您提供任何帮助。

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾您好

    "由于电流环路被认为是在调节电压,所以使用了基准上的负号。 若要增大电流、必须降低、因此图7中对基准电压和电压反馈显示了相反的符号"

    它谈到了 e=-(ILref- IL ). 请注意,在方框图的减法点,我们有带负值的 IL *和带正值的 IL。  

    VxIN 是一个取决于 Vbus 和实时占空比的内部变量。 VxIN 应用于占空比的控制操作的结果。

    谢谢

    阿米尔