This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:SDFM 和 XBAR 之间的 CEVT 信号

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262837/tms320f280039-cevt-signal-between-sdfm-and-xbar

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

基于原始主题、我的客户发现、不仅先前的文档有错误、还有 driverlib:  

spruiw9b_TMS320F28003x 实时微控制器技术参考手册(修订版 B) P 1215 表11-5. 输出 X-BAR 多路复用器配置表

请看一下这个。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    CEVT 是此信号的正确名称、我将在下一个 C2000Ware 版本中查看如何更新 driverlib 以纠正此错误。

    谢谢!

    卢克