This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:通用电机控制实验室 PWM 模式?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262151/tms320f280037c-universal-motor-control-lab-pwm-mode

器件型号:TMS320F280037C
主题中讨论的其他器件:DRV832X

您好!

我 需要使用 F280037c 的通用电机控制实验室设置在6x PWM 模式下控制某些栅极驱动器。

我选择了使用通用电机控制实验(而不是通用电机控制 SYSCFG 工具)、因为实验的设置非常接近我的定制板。

此实验已成功运行、但我怀疑我在 PWM 模式配置中遇到了问题。

它看起来像基于这些 PWM 动作限定器配置的3x PWM 设置。

通用电机控制实验室使用自定义代码(与原始实验非常相似、仅合并了一个位)

void HAL_setupPWMs(HAL_MTR_Handle handle)
{
    HAL_MTR_Obj    *obj = (HAL_MTR_Obj *)handle;
    uint16_t  cnt;

    uint16_t pwmPeriodCycles = (uint16_t)(USER_M1_PWM_TBPRD_NUM);
    uint16_t numPWMTicksPerISRTick = USER_M1_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK;

    // disable the ePWM module time base clock sync signal
    // to synchronize all of the PWMs
    SysCtl_disablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);

    // turns off the outputs of the EPWM peripherals which will put the power
    // switches into a high impedance state.
    EPWM_forceTripZoneEvent(obj->pwmHandle[0], EPWM_TZ_FORCE_EVENT_OST);
    EPWM_forceTripZoneEvent(obj->pwmHandle[1], EPWM_TZ_FORCE_EVENT_OST);
    EPWM_forceTripZoneEvent(obj->pwmHandle[2], EPWM_TZ_FORCE_EVENT_OST);

    for(cnt=0; cnt<3; cnt++)
    {
        // setup the Time-Base Control Register (TBCTL)
        EPWM_setTimeBaseCounterMode(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_COUNTER_MODE_UP_DOWN);
        EPWM_disablePhaseShiftLoad(obj->pwmHandle[cnt]);
        EPWM_setPeriodLoadMode(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_PERIOD_DIRECT_LOAD);
        EPWM_enableSyncOutPulseSource(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_SYNC_OUT_PULSE_ON_SOFTWARE);
        EPWM_setClockPrescaler(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_CLOCK_DIVIDER_1, EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_1);
        EPWM_setCountModeAfterSync(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_COUNT_MODE_UP_AFTER_SYNC);
        EPWM_setEmulationMode(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_EMULATION_FREE_RUN);
        EPWM_setPhaseShift(obj->pwmHandle[cnt], 0); // setup the Timer-Based Phase Register (TBPHS)
        EPWM_setTimeBaseCounter(obj->pwmHandle[cnt], 0); // setup the Time-Base Counter Register (TBCTR)
        EPWM_setTimeBasePeriod(obj->pwmHandle[cnt], 0);// setup the Time-Base Period Register (TBPRD) to zero initially
        EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_COUNTER_COMPARE_A, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);        // setup the Counter-Compare Control Register (CMPCTL)
        EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_COUNTER_COMPARE_B, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
        EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_COUNTER_COMPARE_C, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
        EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_COUNTER_COMPARE_D, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
        EPWM_setActionQualifierAction(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA); // setup the Action-Qualifier Output A Register (AQCTLA)
        EPWM_setActionQualifierAction(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);
        EPWM_setActionQualifierAction(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);
        EPWM_setActionQualifierAction(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
        EPWM_setDeadBandDelayMode(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_DB_RED, true); // setup the Dead-Band Generator Control Register (DBCTL)
        EPWM_setDeadBandDelayMode(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_DB_FED, true);
        EPWM_setRisingEdgeDeadBandDelayInput(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_DB_INPUT_EPWMA); // select EPWMA as the input to the dead band generator
        EPWM_setDeadBandDelayPolarity(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_DB_RED, EPWM_DB_POLARITY_ACTIVE_HIGH); // configure the right polarity for active high complementary config.
        EPWM_setDeadBandDelayPolarity(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_DB_FED, EPWM_DB_POLARITY_ACTIVE_LOW);
        EPWM_setRisingEdgeDelayCount(obj->pwmHandle[cnt], MTR1_PWM_DBRED_CNT); // setup the Dead-Band Rising Edge Delay Register (DBRED)
        EPWM_setFallingEdgeDelayCount(obj->pwmHandle[cnt], MTR1_PWM_DBFED_CNT); // setup the Dead-Band Falling Edge Delay Register (DBFED)
        EPWM_disableChopper(obj->pwmHandle[cnt]); // setup the PWM-Chopper Control Register (PCCTL)
        EPWM_disableTripZoneSignals(obj->pwmHandle[cnt], HAL_TZSEL_SIGNALS_ALL); // setup the Trip Zone Select Register (TZSEL)
    }



    // setup the Event Trigger Prescale Register (ETPS)
    if(numPWMTicksPerISRTick > 15)
    {
        numPWMTicksPerISRTick = 15;
    }
    else if(numPWMTicksPerISRTick < 1)
    {
        numPWMTicksPerISRTick = 1;
    }

    // setup the Event Trigger Selection Register (ETSEL)
    EPWM_setInterruptSource(obj->pwmHandle[0], EPWM_INT_TBCTR_ZERO);
    EPWM_enableInterrupt(obj->pwmHandle[0]);
    EPWM_enableSyncOutPulseSource(obj->pwmHandle[0], EPWM_SYNC_OUT_PULSE_ON_CNTR_ZERO);    // sync "down-stream"

我怀疑动作限定器设置仅针对每个 PWM 对的输出 A 进行设置、我认为 A 和 B 都需要设置为6x PWM 模式。

我在代码或文档中找不到选择了6x vs 3x vs 1x PWM 模式的任何位置。

此外、在通用电机控制 SYSCFG 输出(我进行了调整)中、它确实设置了 A 和 B PWM 输出:

生成的通用电机控制 SYSCFG PWM INIT:

//*****************************************************************************
//
// EPWM Configurations
//
//*****************************************************************************
void EPWM_init(){
    EPWM_setClockPrescaler(WheelPWMrev_BASE, EPWM_CLOCK_DIVIDER_1, EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_2);	
    EPWM_setTimeBasePeriod(WheelPWMrev_BASE, 0);	
    EPWM_setTimeBaseCounter(WheelPWMrev_BASE, 0);	
    EPWM_setTimeBaseCounterMode(WheelPWMrev_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_STOP_FREEZE);	
    EPWM_disablePhaseShiftLoad(WheelPWMrev_BASE);	
    EPWM_setPhaseShift(WheelPWMrev_BASE, 0);	
    EPWM_setCounterCompareValue(WheelPWMrev_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, 0);	
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(WheelPWMrev_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setCounterCompareValue(WheelPWMrev_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, 0);	
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(WheelPWMrev_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWMrev_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWMrev_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWMrev_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWMrev_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWMrev_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWMrev_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWMrev_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWMrev_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWMrev_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWMrev_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWMrev_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWMrev_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);	
    EPWM_setRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(WheelPWMrev_BASE, EPWM_RED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(WheelPWMrev_BASE, EPWM_FED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_disableRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(WheelPWMrev_BASE);	
    EPWM_disableFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(WheelPWMrev_BASE);	
    EPWM_setClockPrescaler(WheelPWM_BASE, EPWM_CLOCK_DIVIDER_1, EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_2);	
    EPWM_setTimeBasePeriod(WheelPWM_BASE, 0);	
    EPWM_setTimeBaseCounter(WheelPWM_BASE, 0);	
    EPWM_setTimeBaseCounterMode(WheelPWM_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_STOP_FREEZE);	
    EPWM_disablePhaseShiftLoad(WheelPWM_BASE);	
    EPWM_setPhaseShift(WheelPWM_BASE, 0);	
    EPWM_setCounterCompareValue(WheelPWM_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, 0);	
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(WheelPWM_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setCounterCompareValue(WheelPWM_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, 0);	
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(WheelPWM_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWM_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWM_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWM_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWM_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWM_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWM_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWM_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWM_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWM_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWM_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWM_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);	
    EPWM_setActionQualifierAction(WheelPWM_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);	
    EPWM_setRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(WheelPWM_BASE, EPWM_RED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(WheelPWM_BASE, EPWM_FED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_disableRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(WheelPWM_BASE);	
    EPWM_disableFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(WheelPWM_BASE);	
    EPWM_setEmulationMode(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_EMULATION_FREE_RUN);	
    EPWM_setClockPrescaler(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_CLOCK_DIVIDER_1, EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_1);	
    EPWM_setTimeBasePeriod(MTR1_EPWM_U_BASE, 0);	
    EPWM_setTimeBaseCounter(MTR1_EPWM_U_BASE, 0);	
    EPWM_setTimeBaseCounterMode(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_UP_DOWN);	
    EPWM_setCountModeAfterSync(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_COUNT_MODE_UP_AFTER_SYNC);	
    EPWM_disablePhaseShiftLoad(MTR1_EPWM_U_BASE);	
    EPWM_setPhaseShift(MTR1_EPWM_U_BASE, 0);	
    EPWM_setCounterCompareValue(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, 0);	
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setCounterCompareValue(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, 0);	
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setCounterCompareValue(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_C, 5);	
    EPWM_setCounterCompareValue(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_D, 5);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);	
    EPWM_setDeadBandDelayPolarity(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_DB_FED, EPWM_DB_POLARITY_ACTIVE_LOW);	
    EPWM_setDeadBandDelayMode(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_DB_RED, true);	
    EPWM_setRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_RED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setRisingEdgeDelayCount(MTR1_EPWM_U_BASE, 10);	
    EPWM_setDeadBandDelayMode(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_DB_FED, true);	
    EPWM_setFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_FED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setFallingEdgeDelayCount(MTR1_EPWM_U_BASE, 10);	
    EPWM_disableRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(MTR1_EPWM_U_BASE);	
    EPWM_disableFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(MTR1_EPWM_U_BASE);	
    EPWM_enableTripZoneSignals(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_TZ_SIGNAL_DCAEVT1 | EPWM_TZ_SIGNAL_DCBEVT1 | EPWM_TZ_SIGNAL_OSHT1);	
    EPWM_selectDigitalCompareTripInput(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_DC_TRIP_COMBINATION, EPWM_DC_TYPE_DCAH);	
    EPWM_enableDigitalCompareTripCombinationInput(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_DC_COMBINATIONAL_TRIPIN7, EPWM_DC_TYPE_DCAH);	
    EPWM_selectDigitalCompareTripInput(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_DC_TRIP_COMBINATION, EPWM_DC_TYPE_DCAL);	
    EPWM_enableDigitalCompareTripCombinationInput(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_DC_COMBINATIONAL_TRIPIN7, EPWM_DC_TYPE_DCAL);	
    EPWM_setTripZoneDigitalCompareEventCondition(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_TZ_DC_OUTPUT_A1, EPWM_TZ_EVENT_DCXH_HIGH);	
    EPWM_setTripZoneDigitalCompareEventCondition(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_TZ_DC_OUTPUT_A2, EPWM_TZ_EVENT_DCXH_HIGH);	
    EPWM_setDigitalCompareEventSource(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_DC_MODULE_A, EPWM_DC_EVENT_1, EPWM_DC_EVENT_SOURCE_FILT_SIGNAL);	
    EPWM_setDigitalCompareEventSource(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_DC_MODULE_A, EPWM_DC_EVENT_2, EPWM_DC_EVENT_SOURCE_FILT_SIGNAL);	
    EPWM_selectDigitalCompareTripInput(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_DC_TRIP_COMBINATION, EPWM_DC_TYPE_DCBH);	
    EPWM_enableDigitalCompareTripCombinationInput(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_DC_COMBINATIONAL_TRIPIN7, EPWM_DC_TYPE_DCBH);	
    EPWM_selectDigitalCompareTripInput(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_DC_TRIP_COMBINATION, EPWM_DC_TYPE_DCBL);	
    EPWM_enableDigitalCompareTripCombinationInput(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_DC_COMBINATIONAL_TRIPIN7, EPWM_DC_TYPE_DCBL);	
    EPWM_setTripZoneDigitalCompareEventCondition(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_TZ_DC_OUTPUT_B1, EPWM_TZ_EVENT_DCXH_HIGH);	
    EPWM_setTripZoneDigitalCompareEventCondition(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_TZ_DC_OUTPUT_B2, EPWM_TZ_EVENT_DCXH_HIGH);	
    EPWM_setDigitalCompareEventSource(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_DC_MODULE_B, EPWM_DC_EVENT_1, EPWM_DC_EVENT_SOURCE_FILT_SIGNAL);	
    EPWM_setDigitalCompareEventSource(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_DC_MODULE_B, EPWM_DC_EVENT_2, EPWM_DC_EVENT_SOURCE_FILT_SIGNAL);	
    EPWM_enableInterrupt(MTR1_EPWM_U_BASE);	
    EPWM_setInterruptSource(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_INT_TBCTR_ZERO);	
    EPWM_setInterruptEventCount(MTR1_EPWM_U_BASE, 1);	
    EPWM_enableADCTrigger(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_SOC_A);	
    EPWM_setADCTriggerSource(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_SOC_A, EPWM_SOC_TBCTR_D_CMPC);	
    EPWM_setADCTriggerEventPrescale(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_SOC_A, 1);	
    EPWM_enableADCTrigger(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_SOC_B);	
    EPWM_setADCTriggerSource(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_SOC_B, EPWM_SOC_TBCTR_D_CMPD);	
    EPWM_setADCTriggerEventPrescale(MTR1_EPWM_U_BASE, EPWM_SOC_B, 1);	
    EPWM_setEmulationMode(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_EMULATION_FREE_RUN);	
    EPWM_setClockPrescaler(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_CLOCK_DIVIDER_1, EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_1);	
    EPWM_setTimeBasePeriod(MTR1_EPWM_V_BASE, 0);	
    EPWM_setTimeBaseCounter(MTR1_EPWM_V_BASE, 0);	
    EPWM_setTimeBaseCounterMode(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_UP_DOWN);	
    EPWM_setCountModeAfterSync(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_COUNT_MODE_UP_AFTER_SYNC);	
    EPWM_disablePhaseShiftLoad(MTR1_EPWM_V_BASE);	
    EPWM_setPhaseShift(MTR1_EPWM_V_BASE, 0);	
    EPWM_setCounterCompareValue(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, 0);	
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setCounterCompareValue(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, 0);	
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setCounterCompareValue(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_C, 5);	
    EPWM_setCounterCompareValue(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_D, 5);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);	
    EPWM_setDeadBandDelayPolarity(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_DB_FED, EPWM_DB_POLARITY_ACTIVE_LOW);	
    EPWM_setDeadBandDelayMode(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_DB_RED, true);	
    EPWM_setRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_RED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setRisingEdgeDelayCount(MTR1_EPWM_V_BASE, 10);	
    EPWM_setDeadBandDelayMode(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_DB_FED, true);	
    EPWM_setFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_FED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setFallingEdgeDelayCount(MTR1_EPWM_V_BASE, 10);	
    EPWM_disableRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(MTR1_EPWM_V_BASE);	
    EPWM_disableFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(MTR1_EPWM_V_BASE);	
    EPWM_enableTripZoneSignals(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_TZ_SIGNAL_DCAEVT1 | EPWM_TZ_SIGNAL_DCBEVT1 | EPWM_TZ_SIGNAL_OSHT1);	
    EPWM_selectDigitalCompareTripInput(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_DC_TRIP_COMBINATION, EPWM_DC_TYPE_DCAH);	
    EPWM_enableDigitalCompareTripCombinationInput(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_DC_COMBINATIONAL_TRIPIN7, EPWM_DC_TYPE_DCAH);	
    EPWM_selectDigitalCompareTripInput(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_DC_TRIP_COMBINATION, EPWM_DC_TYPE_DCAL);	
    EPWM_enableDigitalCompareTripCombinationInput(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_DC_COMBINATIONAL_TRIPIN7, EPWM_DC_TYPE_DCAL);	
    EPWM_setTripZoneDigitalCompareEventCondition(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_TZ_DC_OUTPUT_A1, EPWM_TZ_EVENT_DCXH_HIGH);	
    EPWM_setTripZoneDigitalCompareEventCondition(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_TZ_DC_OUTPUT_A2, EPWM_TZ_EVENT_DCXH_HIGH);	
    EPWM_setDigitalCompareEventSource(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_DC_MODULE_A, EPWM_DC_EVENT_1, EPWM_DC_EVENT_SOURCE_FILT_SIGNAL);	
    EPWM_setDigitalCompareEventSource(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_DC_MODULE_A, EPWM_DC_EVENT_2, EPWM_DC_EVENT_SOURCE_FILT_SIGNAL);	
    EPWM_selectDigitalCompareTripInput(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_DC_TRIP_COMBINATION, EPWM_DC_TYPE_DCBH);	
    EPWM_enableDigitalCompareTripCombinationInput(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_DC_COMBINATIONAL_TRIPIN7, EPWM_DC_TYPE_DCBH);	
    EPWM_selectDigitalCompareTripInput(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_DC_TRIP_COMBINATION, EPWM_DC_TYPE_DCBL);	
    EPWM_enableDigitalCompareTripCombinationInput(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_DC_COMBINATIONAL_TRIPIN7, EPWM_DC_TYPE_DCBL);	
    EPWM_setTripZoneDigitalCompareEventCondition(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_TZ_DC_OUTPUT_B1, EPWM_TZ_EVENT_DCXH_HIGH);	
    EPWM_setTripZoneDigitalCompareEventCondition(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_TZ_DC_OUTPUT_B2, EPWM_TZ_EVENT_DCXH_HIGH);	
    EPWM_setDigitalCompareEventSource(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_DC_MODULE_B, EPWM_DC_EVENT_1, EPWM_DC_EVENT_SOURCE_FILT_SIGNAL);	
    EPWM_setDigitalCompareEventSource(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_DC_MODULE_B, EPWM_DC_EVENT_2, EPWM_DC_EVENT_SOURCE_FILT_SIGNAL);	
    EPWM_enableInterrupt(MTR1_EPWM_V_BASE);	
    EPWM_setInterruptSource(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_INT_TBCTR_ZERO);	
    EPWM_setInterruptEventCount(MTR1_EPWM_V_BASE, 1);	
    EPWM_enableADCTrigger(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_SOC_A);	
    EPWM_setADCTriggerSource(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_SOC_A, EPWM_SOC_TBCTR_D_CMPC);	
    EPWM_setADCTriggerEventPrescale(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_SOC_A, 1);	
    EPWM_enableADCTrigger(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_SOC_B);	
    EPWM_setADCTriggerSource(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_SOC_B, EPWM_SOC_TBCTR_D_CMPD);	
    EPWM_setADCTriggerEventPrescale(MTR1_EPWM_V_BASE, EPWM_SOC_B, 1);	
    EPWM_setEmulationMode(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_EMULATION_FREE_RUN);	
    EPWM_setClockPrescaler(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_CLOCK_DIVIDER_1, EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_1);	
    EPWM_setTimeBasePeriod(MTR1_EPWM_W_BASE, 0);	
    EPWM_setTimeBaseCounter(MTR1_EPWM_W_BASE, 0);	
    EPWM_setTimeBaseCounterMode(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_UP_DOWN);	
    EPWM_setCountModeAfterSync(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_COUNT_MODE_UP_AFTER_SYNC);	
    EPWM_disablePhaseShiftLoad(MTR1_EPWM_W_BASE);	
    EPWM_setPhaseShift(MTR1_EPWM_W_BASE, 0);	
    EPWM_setCounterCompareValue(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, 0);	
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setCounterCompareValue(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, 0);	
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setCounterCompareValue(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_C, 5);	
    EPWM_setCounterCompareValue(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_D, 5);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);	
    EPWM_setActionQualifierAction(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);	
    EPWM_setDeadBandDelayPolarity(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_DB_FED, EPWM_DB_POLARITY_ACTIVE_LOW);	
    EPWM_setDeadBandDelayMode(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_DB_RED, true);	
    EPWM_setRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_RED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setRisingEdgeDelayCount(MTR1_EPWM_W_BASE, 10);	
    EPWM_setDeadBandDelayMode(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_DB_FED, true);	
    EPWM_setFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_FED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);	
    EPWM_setFallingEdgeDelayCount(MTR1_EPWM_W_BASE, 10);	
    EPWM_disableRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(MTR1_EPWM_W_BASE);	
    EPWM_disableFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(MTR1_EPWM_W_BASE);	
    EPWM_enableTripZoneSignals(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_TZ_SIGNAL_DCAEVT1 | EPWM_TZ_SIGNAL_DCBEVT1 | EPWM_TZ_SIGNAL_OSHT1);	
    EPWM_selectDigitalCompareTripInput(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_DC_TRIP_COMBINATION, EPWM_DC_TYPE_DCAH);	
    EPWM_enableDigitalCompareTripCombinationInput(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_DC_COMBINATIONAL_TRIPIN7, EPWM_DC_TYPE_DCAH);	
    EPWM_selectDigitalCompareTripInput(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_DC_TRIP_COMBINATION, EPWM_DC_TYPE_DCAL);	
    EPWM_enableDigitalCompareTripCombinationInput(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_DC_COMBINATIONAL_TRIPIN7, EPWM_DC_TYPE_DCAL);	
    EPWM_setTripZoneDigitalCompareEventCondition(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_TZ_DC_OUTPUT_A1, EPWM_TZ_EVENT_DCXH_HIGH);	
    EPWM_setTripZoneDigitalCompareEventCondition(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_TZ_DC_OUTPUT_A2, EPWM_TZ_EVENT_DCXH_HIGH);	
    EPWM_setDigitalCompareEventSource(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_DC_MODULE_A, EPWM_DC_EVENT_1, EPWM_DC_EVENT_SOURCE_FILT_SIGNAL);	
    EPWM_setDigitalCompareEventSource(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_DC_MODULE_A, EPWM_DC_EVENT_2, EPWM_DC_EVENT_SOURCE_FILT_SIGNAL);	
    EPWM_selectDigitalCompareTripInput(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_DC_TRIP_COMBINATION, EPWM_DC_TYPE_DCBH);	
    EPWM_enableDigitalCompareTripCombinationInput(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_DC_COMBINATIONAL_TRIPIN7, EPWM_DC_TYPE_DCBH);	
    EPWM_selectDigitalCompareTripInput(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_DC_TRIP_COMBINATION, EPWM_DC_TYPE_DCBL);	
    EPWM_enableDigitalCompareTripCombinationInput(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_DC_COMBINATIONAL_TRIPIN7, EPWM_DC_TYPE_DCBL);	
    EPWM_setTripZoneDigitalCompareEventCondition(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_TZ_DC_OUTPUT_B1, EPWM_TZ_EVENT_DCXH_HIGH);	
    EPWM_setTripZoneDigitalCompareEventCondition(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_TZ_DC_OUTPUT_B2, EPWM_TZ_EVENT_DCXH_HIGH);	
    EPWM_setDigitalCompareEventSource(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_DC_MODULE_B, EPWM_DC_EVENT_1, EPWM_DC_EVENT_SOURCE_FILT_SIGNAL);	
    EPWM_setDigitalCompareEventSource(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_DC_MODULE_B, EPWM_DC_EVENT_2, EPWM_DC_EVENT_SOURCE_FILT_SIGNAL);	
    EPWM_enableInterrupt(MTR1_EPWM_W_BASE);	
    EPWM_setInterruptSource(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_INT_TBCTR_ZERO);	
    EPWM_setInterruptEventCount(MTR1_EPWM_W_BASE, 1);	
    EPWM_enableADCTrigger(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_SOC_A);	
    EPWM_setADCTriggerSource(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_SOC_A, EPWM_SOC_TBCTR_D_CMPC);	
    EPWM_setADCTriggerEventPrescale(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_SOC_A, 1);	
    EPWM_enableADCTrigger(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_SOC_B);	
    EPWM_setADCTriggerSource(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_SOC_B, EPWM_SOC_TBCTR_D_CMPD);	
    EPWM_setADCTriggerEventPrescale(MTR1_EPWM_W_BASE, EPWM_SOC_B, 1);	
}

如何正确设置6x PMW 模式?

我仍在搜索电机控制实验室和文档...

编辑:为了 清楚起见、我在电机控制 SDK 5.0中提到这些项目:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV832x 数据表中介绍了 PWM 模式的硬件说明:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8323r.pdf?ts = 1692692557972&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fde-de%252FDRV8323R%252Fpart-details%252FDRV8323RHRGZR

    8.3.1.1 PWM 控制模式

    我仍在寻找固件端(电机控制 SDK)解决方案。

    尤其是、我想知道控制环路是如何处理它的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ARIC:

    通用电机实验示例使用"6 PWM 模式"、您可以通过检查 hal.c 中 DRV 对象的初始化来验证这一点。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的、您对该设置是正确的:

    我基于该设计的基础与 BSXL8323RH 非常接近、因此应将其设置为6x PWM 模式。

    我仔细看了一下 "motor1CtrlISR"、并且对我而言、似乎仅设置了 PWM A 的输出。

    我会继续尝试运行此代码、并检查 PWM 的输出以进行验证。

    正在等待此测试的解决方案...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ARIC:

    是的、最好在构建级别1和2中检查 PWM 和 ADC 反馈的正确功能、然后转到闭环控制。

    如果您在"HAL_setupPWM ()"中检查 PWM 的设置并参阅特定器件的技术参考手册、则 EPWMxA 和 EPWMxB 配置为有效高互补(AHC)、在这种情况下、只需设置一个 AQ 模块。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小更新、我尚未确认系统是否工作、因为 PWM 不断因硬件故障跳闸。  现在好像 CMPSS 模块不像实验的默认设置、但我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ARIC:

    您要测试什么构建级别? 您是否可以首先运行构建级别1并验证 PWM 是否正常运行? 在构建级别1上、应该不会出现任何故障。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应位于构建级别1:

    这会让我看到这个故障掩模、这就是它不应该跳闸的原因吗?

    如果设置了这些屏蔽位、则在屏蔽位运行时不应出现任何中断。

    此掩码应该可以正常工作。 我将进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在调试模式下、我正在观察 DMC_BUILDLEVEL 的表达式、该表达式显示其设置为构建级别1、但故障不断跳变:

    我更改了  ADC 的引脚、并将 PWM1更改为 PWM4、还更改了连接到 ADC 的比较器。 我认为比较器不一定跳闸、因为在注释掉"HAL_setupCMPSS (handle);"时、系统仍会跳闸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我发现了什么让它跳了:

    我将该引脚的功能移至另一个引脚。 看起来它正被此条件自动 RIP。

    完成修复后、继续进行实验。 谢谢!