This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMDSCNCD28379D 选择光耦合器

Guru**** 2757415 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1263849/tmdscncd28379d-tmdscncd28379d-choosing-optocoupler

器件型号:TMDSCNCD28379D

Hİ、我想使用 TMDSCNCD28379D 电路板和110kW 的逆变器。 我的电路板可能会因反向电流而损坏、因此我需要使用光耦合器。 但是、我不知道在选择光耦合器时应该注意什么。 根据我指定的特性、您可以推荐哪种光耦合器?  ​​在选择光耦合器时、应该注意哪些值?

最大 直流 输入电压:1100V

最大值 直流输入电流:30Ax10

MPPT 电压范围:200-1000V

建议的 MPPT 工作电压:600V

MPPT 次数:10

最大 每个 MPPT 的输入序列:2

输出功率:110kW

最大输出功率:121kkVA

最大输出电流:174.6A

频率:50Hz

效率:98.7%

湿度范围:0-95%

温度范围: -25~+60°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能不能更详细地介绍一下您想使用光耦合器做什么。

    从 C2000 MCU 角度来看、如果您要将光耦合器连接到 GPIO、则确保通过 GPIO 的最大电流限制为 MCU 数据表中的规格