请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 SysConfig
大家好、在我的项目中、我们有一个新要求、比如我们需要保护代码的内存、所以我们使用 DCSM 参考代码、即 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\driverlib\f2837xd\examples\CPU1\DCSM
但不明白我们将如何在 OTP 区域设置密码、以便它可以比较我们用于解锁安全存储器的密钥(我们将在用户代码中写入的密钥)
请告诉我如何在 OTP 区域设置密码以保护存储器的过程
此致
J.Muniniteesh