This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何在 OTP 区域存储器中设置密码

Guru**** 2563590 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1263719/tms320f28379d-how-to-set-password-in-otp-region-memory

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

大家好、在我的项目中、我们有一个新要求、比如我们需要保护代码的内存、所以我们使用 DCSM 参考代码、即 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\driverlib\f2837xd\examples\CPU1\DCSM  

 但不明白我们将如何在 OTP 区域设置密码、以便它可以比较我们用于解锁安全存储器的密钥(我们将在用户代码中写入的密钥)  

请告诉我如何在 OTP 区域设置密码以保护存储器的过程

此致

J.Muniniteesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muni、

                 无法在 e2e 发布中解释 DCSM 的工作方式。 如果您已全面阅读 3.13双代码安全模块(DCSM)  在 www.ti.com/lit/SPRUHM8中  、但仍然不清楚 DCSM 的工作原理、我建议您查看 C2000 Academy 中的主题。 该页面还指向内容丰富的应用报告。

    Unknown 说:
    请告诉我如何在 OTP 区域设置密码来保护内存的过程

    我建议您熟悉 SysConfig 工具。 这是配置 DCSM 的最简单方法。