This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:VDD 大纹波

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1263818/tms320f280039-vdd-large-ripple

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:TPS62932

您好、

我的客户使用 TPS62932 (BUCK)为 F280039 VDDIO/VDDA 提供3.3V 电压。

并且它们的电容器位于 VDDA/VDDIO/VDDIO 上 VDD 、值遵循 TI 数据表中的建议。

3.3V 电源可测量21mV 纹波。 不过、VDD 可以测量50mV 的纹波。 您是否认为会有影响器件正常工作的风险?

这是上一张幻灯片显示的 VDD

Br

爱玛