This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1256655/tms320f280049c-tms320f280049c

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TIDM-1000C2000WAREpowerSUITE

您好!

 TIDM-1000的最低输入交流频率是多少? 主要系统规格指定的复位信号。 为"TIDUCJ0G"、它应为50/60Hz。 我想这与固件中的 PLL 相关、我想知道我是否可以将输入交流频率降至30Hz 左右。 在固件方面如何调整此参数? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming-Hung :

    该参考设计仅通过50/60Hz 的验证。 如果您确实想要更改此  代码、则可以使用该代码的非 powerSUITE 版本。  

    谢谢。

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 您好、

     我是否可以知道从何处下载  该代码的非 powerSUITE 版本? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 CCS 浏览到以下位置: TI\c2000\c2000\c2000_SDK_4_04_00_00\solutions\TIDM_1000\f28004x Ware_Digital

    此致!

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 您好、

     我导入了  该代码的非 powerSUITE 版本。 我是否知道在哪里调节输入交流频率的 PLL? 是否有任何描述非 powerSUITE 版本 代码的文档? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 vienna_settings.h 和 vienna_user_settings.h 中的一些相关硬件中更改交流输入频率  

    遗憾的是、没有非基于 powerSUITE 的文档。  

    C2000ware_DPSDK_guide 、 oneMCUcodingStandard 可能会有所帮助

    谢谢。此致、

    U·雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 您好、

           powerSUITE 版本 的 代码(pfc3phvienna_F28004x)中还有一个"#define AC_FREQ_Hz ((float32_t) 60)"。 敏锐地,我比较了非 powerSUITE 和 powerSUITE 版本的 cod ;然而,它们在这些*。c 和*。h 文件几乎相同。 我可以知道它们之间有什么区别吗? 如果我配置"#define AC_FREQ_Hz      ((float32_t) 60)"(即+/- 10Hz 左右)、PLL 容差是多少? 顺便说一句,链接 oneMCUcodingStandard 是不可访问的,请告诉我如何下载文件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    powerSUITE 具有便于理解的 GUI 界面、而非 powerSUITE 更通用、可根据用户要求进行修改。

    https://mcu-twiki.design.ti.com/bin/view/MCU/OneMCUSW/CodingStandard 

    此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 您好、

      仍然无法访问 mcu-twiki.design.ti.com/.../CodingStandard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我向专家核实了一下。 关于 powerSUITE 和非 POWER SUITE 查询。 这两种类型的项目之间没有根本区别。  

    用户指南提供了一些有关代码结构的说明。 很遗憾、我共享的链接不能在 TI 外部访问、因此它不应该起作用。

    此致、

    乌坦姆