This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何设置2个处理器的同步。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1255984/tms320f28388d-how-to-set-up-synchronization-of-2-processors

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

下午好。
我正在使用 TMS 320F 28388。

我正在同步不同处理器中的2个 PWM。
图像是示波器的屏幕截图。

通道2显示同步脉冲。 它使处理器的 PWM 同步。 此脉冲进入 XINPUT -> PWM 2 DC -> SYNC -> TEM base。
为什么反应仅在脉冲的下降沿发生?
如何使同步从上升沿进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergey:

    我们没有任何关于 2个器件之间 EPWM 同步共享的应用手册/资源。 将会有轻微的延迟、但 可以避免 SYNC 脉冲延迟(约8us)的图像造成的延迟。 您能否共享您的 SysConfig 代码、以便我可以查看一下。

    谢谢。

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面我将关闭该主题。 如有任何其他疑问、请创建新主题帖。  

    此致!

    乌坦姆