This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN 故障

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1264491/tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin-failure

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

尊敬的所有 TI 技术人员:

 

我已经与您联系、解释 TMDSHVMTRINSPIN 电机控制套件中遇到的故障。

如前文注释所述、我们遵循 TI 指南 MotorWare GUI QSG 数据表中指示的正确设置。

现在、我需要您知道您是否可以向我发送 TMDSHVMTRINSPIN 应用程序的新部件(保修期内)以更换损坏的器件。

我在7月份发运时因保修期内损坏的器件需要更换。

 

我需要根据您的 TI 电机控制套件应用评估 PMSM 电机、请告知我您是否可以更换保修期内的损坏器件。

 

我在等待您的反馈。

 

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我在7月份发货时已按保修期更换设备。

    我想您在发货时会收到 TI 发送的一些通信。 您是否尝试与该电子邮件地址通信?