This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:在同一块电路板上对两个 F28069进行编程

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1264514/tms320f28069-program-two-f28069-on-same-board

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、

我的客户在同一块电路板上设计了两个 F28069、他们遇到了工厂有时会将错误代码写入器件的问题。

因此、他们需要使用菊花链连接、使一个成为主器件、另一个成为从器件。 和区分了两个 F28069。

我没有这方面的经验、因此我不确定它是否可以实现他们的功能以及如何实现?

您能与我们分享一下您的体验吗??

Br

爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    当 JTAG 菊花链包含许多器件时、可能很难使用、但可以直接用2个器件构成链。  

    对于硬件、我建议查看以下页面: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_target_connection_guide.html#buffered-case

    上页提供了许多信号质量建议、这些建议可能不是必需的、具体取决于电路板的布局。 根据布线长度的不同、甚至可能不需要缓冲器。

    至于 JTAG 链的功能、没有"主"器件。 相反、客户需要在 CCS 中进行如下目标配置:

    为此、请打开目标配置、导航到"Advanced"选项卡、右键单击 JTAG Debug Probe (在本例中为"Blackhawk USB560 Emulator_0")并单击"Add"。  

    在这里、转至"器件"选项卡、选择要添加的器件、然后点击"完成"。

    设置目标配置后、可以右键点击目标配置(可以通过选择 View >> Target Configurations 来查看目标配置)、然后选择 Launch Target Configuration。 在这里、您可以右键单击每个内核、然后连接和加载程序。 同样、这里也没有主器件、但 用户界面的作用 就像与每个器件有单独的连接一样。

    您的客户将如何刷写其器件? 如果客户需要、也可以使用 Uniflash GUI 和相关命令行在 JTAG 菊花链中对器件进行刷写。

    此致、

    本·科利尔