This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网示例10不工作

Guru**** 2549870 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259950/tms320f28388d-ethernet-example-10-not-working

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

与一个未得到答复的类似帖子有关:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076560/tms320f28388d-issue-with-connectivity-manager-ethernet-example-10?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=f2838%20ethernet%20%22generic%20isr%22#

我看到通用 ISR 计数不断增加、没有 RX 或 TX ISR。 这和最初的海报是一样的。 是否有进一步的指导?

C2000Ware 驱动程序代码(driverlib)确实需要一些良好的文档。 大多数驱动程序都可以从示例中找到、但以太网块是更复杂的驱动程序之一、需要进行更深入的说明。 与其他帖子中此请求的答案相反、注释代码只是不会剪切它。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    是的、与其他驱动程序相比、以太网驱动程序很复杂、而且以太网 IP 本身是由第三方提供的、因此没有很好的相关文档。  此外、由于 C2000器件系列中仅在该器件(f2838x)上提供了以太网、因此支持以太网有点困难、因为示例是很久以前开发的。  

    看看我是否能在这个特定示例上获得一些帮助。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我收到很多第三方内容可能没有详尽的文档记录。 我主要关心的是 driverlib 部分、我认为它是由 TI 创建和维护的(至少到处都是您的版权标识)。 具体来说、是  c2000ware\driverlib\f2838x\driverlib_cm\Ethernet.c 等文件。

    谢谢。

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    这里有关于以太网文档的进一步指导吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯  

    提供 API 指南,介绍以太网驱动程序 API。 这是当前唯一可用的文档。  您可以通过下面的链接   

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APmbGoTUtR1fkULPYQKBVg__c2000ware_devices_package__coGQ502__LATEST , Modules-> Ethernet。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我想我了解文档的状态。