This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CCS/TMS320F28379D:基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正(PFC)

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1261975/tms320f28379d-ccs-tms320f28379d-vienna-rectifier-based-three-phase-power-factor-correction-pfc

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TIDM-1000

尊敬的 Manish Bharadwaj:

在 TIDM-1000 Vienna 整流器中、Q1和 Q2的开关脉冲能否相互互补?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasa:

    在 TIDM-1000上会是 no。

    请参阅本培训系列用户指南中的 PWM

    谢谢。此致、

    U·雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Vienna 整流器的一般情况下(相同的电源拓扑)、请讨论 Q1和 Q2的开关脉冲是如何相关的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、您好!

    我期待得到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasa:  

    感谢您的耐心,周六和周日不营业。  

    如果您在参考设计角度专门寻找 Q1和 Q2、一个在正半周期期间、另一个在负半周期期间。  

    如果您正在寻找一般情况、我们的支持非常有限。 由于我们的 设计旨在通过考虑具体用例、举例说明如何使用 C2000 MCU 控制 Vienna 整流器并对不同环路进行调优。  

    请省略您正在寻找(或)尝试使用 Vienna 整流器实现的具体内容?

    谢谢。此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 您好、

    谢谢你的答复。

    实际上、我正在 Matlab-Simulink 中设计 Vienna 整流器、其规格如下:

    功率= 550 kW

    VDC = 760 V

    开关频率、Fsw = 5kHz  

    采样率= 100微秒

    当我引用研究论文时、我发现一些作者对 Q1和 Q2使用相同的脉冲、而一些作者使用不同的脉冲。 因此、如果可能、我想要进行生动的讨论、从而使内容更加清晰。  

    我还在您的个人聊天中发送了一条消息。

    谢谢。此致、

    C.S.Balasubrahmanyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们在这种程度上不支持 MATLAB-simlink 设计。 此 E2E 论坛专门针对基于 C2000产品的查询、正如我先前提到的、我们演示了参考设计的特定用例、以 展示 C2000功能。  

    您请求的请求是基于电力电子产品的请求。 您必须继续进行尽职调查、并确定您需要针对特定应用选择哪种控制方法(或)切换方法。  

    我很乐意根据仅与 C2000 (OR) TIDM1000参考设计相关的特定问题提供帮助。  由于此时没有特定的查询、我将关闭此主题。  

    此致、

    乌塔姆·雷德迪·派拉