This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TIDA-010054, C2000WARE, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1263665/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARETIDA-010054TMS320F28377D

您好、TI!

我想 使用 TMS320F28379D MCU 为我的系统实现闭环控制。

我正在使用 Ware_Digital  Resource Explorer 中的示例代码(C2000 SDC2000_3800SDK 4.04.00.00 /开发套件/TIDA-010054双有源电桥参考设计/示例项目/F28004x/DAB.h)。

我已经和大家分享了该代码供大家参考。

请提供 解决此问题的任何可能方法。

.e2e.ti.com/.../dab.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SMPL:

    我没有收到您的查询、您想知道如何从示例中使用的 F28004x 移植到 F28379D 吗?

    您是否计划在使用相同 MCU 的实施方案中与此设计一起支持其他功能/电源转换器? F28004x 仅支持 TIDA-010054设计就足够了。

    谢谢、此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是的、我要从 F28004x 将该代码移植到 F28379D。

    我 在 F28379D 中移植该代码 、但在获取 F28379D 中的代码时出错。

    我正在尝试使用 F28379D 实现此代码以对 DAB 直流/直流转换器进行闭环控制。

    谢谢。此致、

    Nirakar Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在实施 F28379D 中的代码时共享了错误截屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从数字电源 SDK 导入 DAB 解决方案项目并开始该项目的移植工作。 您需要将支持驱动程序库从 F28004x 更改为 F28379D。 从该项目移植应该会更容易。

    谢谢、此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以让我知道从何处可以获取 "inc/hw_types.h"文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在\C2000Ware_5_00_00\driverlib\f2837xd\driverlib\Inc.中找到它。 如果您不想从 DAB 解决方案项目启动、建议从空的 driverlib 项目启动。 空项目位于 \C2000Ware_5_00_00_00\driverlib\f2837xd\examples\CPU1。 请注意、您当前要使用基于 bitfield 的工程开始、但 TIDA-010054基于 driverlib。 使用 driverlib 空示例将会已经映射所需的大多数文件。

    谢谢、此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在导入空项目时收到此错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用 projectspec 文件 empty_driverlib_project.projectspec 导入工程。 请检查 TMS320F28377D.ccxml 文件是否位于工程规范文件中提到的目录路径。 ../表示向后跳转到一个文件夹级别以转到项目规范文件的位置。

      

    谢谢、此致、PAWAN