This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:如何最大限度地降低 PMSM 电机在电力线上消耗的噪声水平?

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260216/tms320f28065-how-to-minimize-noise-level-causeed-by-pmsm-motor-on-power-line

器件型号:TMS320F28065

尊敬的论坛:

我要驱动一个 PMSM 电机。 该电机与3个霍尔效应传感器相等。 我将使用霍尔效应传感器来控制拥有。 霍尔传感器的输出连接到微控制器的 eacp 引脚。 我的问题是、当电机驱动时、会在电力线上产生很大的噪声。 该噪声输送到微控制器电源并导致其出现问题。 我在 belowing 图片中描述了霍尔传感器的输出。 您能告诉我如何最大程度降低噪声等级吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamid:

    您的电机的功率级别是多少? 通常、对于低功耗应用、噪声问题并不常见。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    感谢您的答复、此电机的输入功率大约为38V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamid:

    您能否尝试为编码器使用独立电源、看看这是不是原因? 此外、您能否检查连接线到编码器的屏蔽是否正确?

    谢谢。

    嘉兴市