This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:硬件设计问题

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1263731/tms320f28p650dk-hardware-design-problem

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:OPA4350

您好!

我有一位客户查看了 F28P650DK9设计数据、我想知道下图中0.1R 电阻的功能是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rhea,

    这些是缓冲电阻器、旨在通过防止电容器电压的快速变化来帮助提高 ADC 电压基准的稳定性。

    此致、
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是为了保持运算放大器的稳定性。 以前该电容器的容量甚至更大、但4.7u 仍然是 OPA4350驱动的很大的电容负载。

    此致、
    科迪