This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:大约快速强制启动频率

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260896/tms320f28027f-about-fast-forced-startup-frequency

器件型号:TMS320F28027F

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

//! \brief Defines the low speed limit for the flux integrator, pu
//! \brief This is the speed range (CW/CCW) at which the ForceAngle object is active, but only if Enabled
//! \brief Outside of this speed - or if Disabled - the ForcAngle will NEVER be active and the angle is provided by FAST only

#define USER_ZEROSPEEDLIMIT (1.0 / USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz) // 0.002 pu, 1-5 Hz typical; Hz = USER_ZEROSPEEDLIMIT * USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz

#define USER_FORCE_ANGLE_FREQ_Hz (2.0 * USER_ZEROSPEEDLIMIT * USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz) // 1.0 Typical force angle start-up speed

我想要 启动频率 时间 才能调节、我应该如何设置它? 电机被识别后、FAST 可以做到这一点。 有些电机具有相对较大的惯性、我希望在指定时间内从0加速到目标频率。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须在 user.h 中更改上述变量的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有用强制启动频率时固定的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、始终从 USER_FORCE_ANGLE_FREQ_Hz 启动电机、可以从零开始。  USER_FORCE_ANGLE_FREQ_Hz 是一个较小的频率、建议其频率默认小于2Hz、1Hz、因此电机将非常快速地将力切换至 FAST。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其实有些参数要放开。在大惯量电机快就不适用。有的电机要加速1小时 才能达到最高速度。1Hz 启动电机动都不动一下。还有吊扇也是一样的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在启动过程中针对高惯性电机使用不同的加速度和最大电流、这对于上述应用非常有用。