This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:器件中的 CpuSysRegs

Guru**** 2553430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1265004/tms320f28p650dk-cpusysregs-in-the-device

器件型号:TMS320F28P650DK

大家好、

根据 TRM、有两个 CpuSysRegs、即 Cpu1SysRegs 和 Cpu2SysRegs 。 不过、在代码中、我只能看到 正在使用 CpuSysRegs。 您能否详细说明这两个寄存器之间的差异以及 在代码中考虑了什么 CpuSysRegs。

谢谢。此致、

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

     CPU1和 CPU2的 Cpu1SysRegs 和 Cpu2SysRegs 基址相同、但每个 CPU 都有其自己的唯一外设、可以专门访问。因此、系统寄存器只作为 CpuSysRegs 进行访问。

    此致、

    约瑟夫