主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
1、我的客户在操作 CM 和 EtherCAT 时发现 C2000Ware 演示和数据表之间存在冲突。
例如、 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\libraries\communications\ethercat\f2838x\examples\f2838x_cpu1_allocat_ecat_to_cm --> f2838x_cpu1_allocat_ecat_to_cm.c ,从第168行至第174行:

//
// Setup AUX Clock for ECAT and CM
// Configured to 500MHz raw ((25 * 20 IMULT) /1)
//
SysCtl_setAuxClock(SYSCTL_AUXPLL_ENABLE | SYSCTL_AUXPLL_OSCSRC_XTAL |
SYSCTL_AUXPLL_IMULT(20) | SYSCTL_AUXPLL_FMULT_0 |
SYSCTL_AUXPLL_DIV_1);
它配置了 AUXPLLRAWCLK 至 500MHz ,但 -->数据表<-- 说明此参数的最大值为 400MHz :

(P 114 7.10.3.2.2.1内部时钟频率 )
(即使在 C2000Ware_中 5_00_00_00 , AUXPLLRAWCLK 还可配置为 500MHz )
2.如何配置 AUXPLLRAWCLK 至 400 MHz , 用于 的时钟发送到 100MHz 和 厘米 至 125MHz 是多少?
--
谢谢、此致
耶鲁