This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-TMS320F28377D-API EP:PIE 向量地址有效性检查-默认处理程序

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1264241/tms320f28377d-ep-pie-vector-address-validity-check---default-handler

器件型号:TMS320F28377D-TMS320F28375D-DSP EP

您好!

有一种 PIE 向量地址有效性检查、其功能如下:

根据 TRM、如果 PIEVERRADDR 保持为默认值(0x3FFFFF)并且存在一个与 PIE 矢量表误比较的情况、那么 DSP 将在地址0x3FFFBE 处执行默认的处理程序:

我的问题是、这个默认处理程序到底做什么? 例如、它是一个永久循环吗? DSP 是否复位?...

感谢您的支持。

劳伦特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:

    感谢您的提问。 这通常在引导 ROM 代码中概述、所以让我让引导 ROM 专家来研究这个问题。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处理程序将重置器件。