This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:当发生 ITRAP 时、我们可以修改 EPWM 操作吗?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1264302/tms320f280049-can-we-modify-epwm-action-when-itrap-happens

器件型号:TMS320F280049

尊敬的专家:

我是为我们的客户提出这个问题的。

现在、客户想知道 我们是否可以在 ITRAP 中进行一些代码处理。  客户测试发现、如果发生 ITRAP、其中一个 EPWM 通道将被拉低、另一个 EPWM 通道将被拉高、这会损坏客户的电路板。 他们想知道发生 ITRAP 时是否可以在代码中修改器件引脚的操作?

此外、客户还希望了解发生 ITRAP 时 CPU 的行为?

感谢您的支持。

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    Unknown 说:
    此外,客户还想知道发生 ITRAP 时 CPU 的行为如何?

    如前所述、它与任何其他中断处理程序类似、因此将执行 ITRAP 处理程序代码。 您可以 在此处找到有关 ITRAP 的更多详细信息

    此致、

    维维克·辛格