This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:BTPFC 代码中错误

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007, TIDM-1008, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260825/tms320f28379d-error-in-btpfc-code

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TIDM-1008C2000WARE、TIDM-1007

您好!

我检查了电流和电压传感器。 它们都工作正常。 转换器在开环中运行良好。

只有正半电流中的一部分似乎遵循预期的电流输出。

如果您在代码或建议中发现一些错误、敬请告知。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压信号在过零附近有很多噪声。 请调查为什么会这样。 您可以检查电压环路开路情况下的 PFC 电流环路。 这样、您可以确保在关闭输出电压(直流母线电压)环路之前电流环路运行正常。

    TI.com 上还提供了类似的 PFC 设计。 请参阅 TIDM-1008图腾柱 PFC。 阅读用户指南、了解如何逐步调试硬件和软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压信号在过零附近有很多噪声。 请调查为什么会这样。

    输入电压信号正常。 仅在启用控制时才会出现此情况。 问题与控制代码有关。 请您仔细阅读规范并提供建议。

    您可以检查电压环路开路情况下的 PFC 电流环路。 这样、您可以确保在关闭输出电压(直流母线电压)环路之前电流环路运行正常。

    这正是我所做的(Pls 检查代码)。 exp 结果仅与此相关。

    TI.com 上还提供了类似的 PFC 设计。 请参阅 TIDM-1008图腾柱 PFC。 阅读用户指南、了解如何逐步调试硬件和软件

    我已经讨论过这个。  

    请将线程转发给可以帮助我处理 BTPFC 上的控制代码的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用我们的参考设计中的控制代码。 库中的 PI 控制器已针对许多应用进行了测试。 请使用该密码、而不是您发送给我们的 PI 控制代码。 您的代码是不同的、这可能是个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将该主题帖转发给能够帮助我编写代码的人员。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、我们在 C2000Ware 库中提供参考 PID 代码、并展示了 PID 在 DP SDK 中的应用。 我们有许多客户已经使用这些器件很多年了。 您需要使用该 PID 代码。 我们可以调试任何与该代码相关的问题。 但我们不会调试我们未提供的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否提供特定于 BTPFC 的代码。

    我敢肯定、问题与我的 PI 控制器及其设计无关。 我对不同的应用使用了相同的结构。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们有图腾柱 PFC TIDM-1007、这正是您尝试的功能。 请参阅该解决方案的代码。 它使用我们也在库中提供的 PID。

    TIDM-1007

    高效率 GaN CCM 图腾柱无桥功率因数校正(PFC)参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请不要关闭此主题。 我的问题尚未解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 TIDM 1007的 BTPFC 控制中完成过零检测。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线路电压检测信号直接分离。 TIDM-1007设计指南对所有内容进行了详细说明。 请阅读文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到有关如何实现过零检测的任何信息。 这里提到了过零附近的软启动。 这不是我的问题。

    我要问的是、是否存在任何迟滞来避免抖动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Milarepa

    很棒的酒店  

     TTPLPFC_pwmDriver ();

    ttplpfc.h 中的函数、用于查看 TIDM 1007/TIDM 2008代码中的0交叉算法。  

    您能区分一下您正在使用的硬件吗?

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将详细介绍并返回。

    我使用的是28379d Launchpad。