This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CMPSS:DAC 电压基准

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1264152/tms320f28p650dk-cmpss-dac-voltage-reference

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我正在读取 CMPSS 外设、在这里我看到了 DAC 的高电压基准:请参考图20-3。

外设参考手册指出、  默认情况下 DACREF 为 VDDA、这符合我的情况、但是 通过"低级寄存器方法"和"Driverlib 函数"查找 COMPDACCTL 寄存器、 TI 的文件夹 F28P65X 中似乎不存在该寄存器。  对于位字段 SELREF 的情况也是如此。

我  错了吗?

此致、

埃托尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ettore:

    感谢您的耐心等待。

    如您所述、在最近版本的 C2000ware 中、没有用于选择参考的 driverlib 函数。

    我将研究这个问题、看看 此器件上是否有这样的选项来选择基准。

    我会在收到更多信息后立即向您通报最新情况

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ettore:

    对器件进行测试后、我发现 VDAC 可用于该器件。

     该器件的 COMPDACHCTL 寄存器定义如下:

    在这个表中、位5被错误地标记为"保留"。 您可以写入此位字段以使用 VDAC。  

    此致、

    哈迪