This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:DAC

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1265682/tms320f2800137-dac

器件型号:TMS320F2800137

您好、

DAC 可以达到多高的精度? 它像 ADC 一样为12位吗?   如何区分寄存器的高位和位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anka、您好!

    感谢您的耐心。

    CMPSS 模块上的缓冲 DAC 是11位 DAC。 有关详细信息、请参阅 6.12.5.5.7基于 CMPx_DACL 电气特性的缓冲输出

    您可以使用寄存器 COMPCTL[COMPDACE]来启用 DAC。 请注意、启用 CMPSS_DAC 会禁用其他功能: Dach、COMP、斜坡发生器和数字滤波器。

    此致、

    哈迪