请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800137 您好、
DAC 可以达到多高的精度? 它像 ADC 一样为12位吗? 如何区分寄存器的高位和位置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
DAC 可以达到多高的精度? 它像 ADC 一样为12位吗? 如何区分寄存器的高位和位置?
Anka、您好!
感谢您的耐心。
CMPSS 模块上的缓冲 DAC 是11位 DAC。 有关详细信息、请参阅 6.12.5.5.7基于 CMPx_DACL 电气特性的缓冲输出。
您可以使用寄存器 COMPCTL[COMPDACE]来启用 DAC。 请注意、启用 CMPSS_DAC 会禁用其他功能: Dach、COMP、斜坡发生器和数字滤波器。
此致、
哈迪