This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:EtherCAT

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TIDM-02006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1263786/tms320f28388s-ethercat

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:C2000WARETIDM-02006

您好、

F28388S 没有 CM4内核、对吧? 如果我们想使用 F28388S 执行 EtherCAT、协议将在 CLA 内核中运行? 是否有适用于 EtherCAT 的 F28388S 的应用手册?

谢谢。

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,  

    对于 F2838x、EtherCAT 协议只能在 CPU1 (C28x)和 CM 内核上运行。  

    没有与 F28388S 的 EtherCAT 相关的特定文档。 有关运行示例的设置和操作方法的文档、请参阅以下内容:

    C2000Ware_X_XX_00_00\libraries\communications\ethercat\f2838x\docs

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    感谢您的回复! 那么、使用 C28x 内核运行 EtherCAT 并使用 CLA 运行控制环路有没有任何用例呢? 这是可行的吗?

    谢谢。

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,  

    会与团队进行核实并回复给你。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,  

    我们必须提供的最接近的示例是 TIDM-02006、其中使用 C28x + CLA 来运行控制环路、而使用 CM 内核来运行 EtherCAT。  

    谢谢。