This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:OTP 编程

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1265536/tms320f28377s-otp-programming

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我们使用 UniFlash 将开发环境中的持久性数据(序列号、硬件版本、制造数据等)手动写入 OTP 寄存器。 可以无头写入这些寄存器还是可以更快地写入这些寄存器?

此致

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、

    请进一步说明:您是否希望在应用执行过程中对它们进行编程?  或者您是要通过脚本(而不是 GUI)使用 Uniflash 对它们进行编程?

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想使用一个独立的程序对 OTP 寄存器进行编程、也可以使用一个脚本、我们可以从运行于 Windows 上的生产基地的编程 GUI 调用该脚本。 我已经看到可以使用"生成独立命令行包"、但找不到相关文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经看到可以使用"生成独立命令行包",但我找不到相关文档。

    请访问: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AIteuKh6UsP.iRiklRLzUg__sdtoutilities__FUz-xrs__LATEST

    特别是称为"独立命令行工具"的部分

    谢谢