This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:节能后出现 CCS 错误

Guru**** 2554850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1266186/tms320f28379d-ccs-error-after-energy-saving

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我有一个关于 CCS 的问题。 当我的笔记本电脑进入节能模式并且 CCS 在调试模式下运行时、将笔记本电脑唤醒后出现以下错误。

如何防止出现此问题?

此致

拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf、

    如果从您的 PC 到所连器件的电源/连接完全中断、调试器将断开。 我假设 您提到的笔记本电脑是 您用于与设备进行物理连接的平台。 如果是这样、除了不使其进入节能模式之外、无法避免该错误。 这样 JTAG 连接就不会被中断。

    此致、

    阿米尔·奥马尔