This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:异步存储器访问中的 EM1CLK 输出

Guru**** 2590340 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1265344/tms320f28377s-em1clk-output-in-asynchronous-memory-access

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我的客户问我一个问题、他在评估 TMS320F28377S。
在异步存储器(SRAM)访问中、是否在输出引脚上启用 EM1CLK 输出?

例如、下图是来自 TRM 的异步读取访问波形。
EM1CLK 在器件引脚上可见吗?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user6021594 说:
    EM1CLK 是否在设备引脚上可见?

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢您的快速回复!