主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、 DRV8305、DRV8301-69M-KIT
您好!
我计划构建 PMSM 驱动系统(12-14V、70A RMS 相电流)。 我想使用运行 Simulink 模型的 LAUNCHXL-F28379D 来控制电机。 目前我正在寻找即插即用逆变器、并找到了 DRV8305。 不过、它的额定电流仅约为15-20A。
目标是使用由 Matlab 的 C2000硬件支持包支持的微控制器和适合该微控制器的逆变器。
NI 支持方案已采用 DRV8301-69M-KIT、因为它可承受高达60V 和40A 的持续电流。
但是、我不确定此电路板是否得到了 Simulink 硬件支持包的支持。 对于70A、仍然存在一些电流偏差。
是否有人可以说明此电路板是否受 Simulink 支持包支持、以及是否可以进行某些更改(使用不同的 MOSFET、分流电阻器)以使该电路板也能在70A 下正常工作?
理想情况下、最好使用 LAUNCHXL-F28379解决方案、因为它可以提供运行第二个 PMSM 以创建双驱动工作台系统的选项。
感谢您的帮助!