This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:关于功能安全

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S, C2000WARE, CONTROLSUITE, F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1265618/f28m36p63c2-regarding-functional-saftey

器件型号:F28M36P63C2
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388S、 C2000WARE、 controlSUITE、

您好!

我需要知道下面提到的 MCU 是否具备功能安全的功能吗? 如果方式可行、请提供功能安全详细信息。  

F28M36P63C2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PREMA、

                   F28M36P63C2是一款较旧的器件、其配套软件位于 controlSUITE 框架下、而非 C2000ware。 C2000ware 是发布所有新配套资料(包括功能安全)的框架。 已弃用对 controlSUITE 的支持。 我建议您查看 TMS320F28388S 等较新的器件。 虽然这在功能上与 F28M36P63C2等效、但它是一个 功能强大很多 比 F28M36P63C2低30%至40%。 更重要的是、它符合功能安全标准。 请参阅 www.ti.com/lit/SPRSP14:的第2页