This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:外部模式和 PIL 在定制 C2000板上不工作(基于 F28062控制器)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1265522/tms320f28062-external-mode-and-pil-not-working-on-custom-c2000-board-f28062-controller-based

器件型号:TMS320F28062
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

当前我面临的情况是、我无法刷写 MATLAB 中基于 F28062微控制器的控制器板、也无法运行 MATLAB 中的 PIL (监控器和调优)来查看实时代码执行。

缺乏背景:
我在 LaunchXL (F28069M)上使用了 MATLAB 闪存、外部模式和 PIL、它在此电路板上运行良好。
硬件配置中进行的串行设置是在 LaunchXL 连接到 PC 时检测到串行端口。

在定制电路板中、我首先构建 MATLAB 代码、然后获取.o 文件、并使用 Uniflash 刷写控制器。  
我无法建立直接的 Matlab 自定义控制器通信。

请参阅下图、了解每种情况下的总体设置。

如果有人可以给出任何线索/解决方案,究竟什么是错误的这里。