This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通信协议

Guru**** 2978630 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262810/communication-protocol

主题中讨论的其他器件:Profibus

请提供有关适当堆栈和 MCU 的指导、以便使用我们的 STM32控制器开发以下通信协议:

1. Modbus TCP

2. Profinet

3. Profibus 现场总线

4. EtherCAT

5.以太网/IP

敬请垂询以下问题:

  1. 您是否为这些协议提供了所有必要的堆栈?

  2. 除 STM32之外、您的协议栈是否可提供与其他 MCU 的兼容性?

  3. 许可、认证或堆栈更新是否需要支付任何额外费用?

  4. MCU 的预期交货周期是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilakantha、

    STM32是 ST 微器件、而不是 TI。  有关此信息、您必须联系 ST 微控制器。   

    如果您想使用具有列出的协议的 TI 器件替换 STM32、请了解我们的 MSPM0系列 MCU。  以下是描述此类迁移的应用说明: https://www.ti.com/lit/an/slaae56a/slaae56a.pdf  。  

    此致、

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STM32用作我的主控制器。

    我需要一个从控制器、它可以使用其专有或第三方堆栈支持各种通信协议。

    我打算使用透明或串行接口来传输数据。

    TI MCU 是否 为 Profinet 和 EthernetIP 使用优化的软件堆栈?

    如果是,该 MCU 的器件型号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要一个可使用其专有或第三方协议栈支持各种通信协议的从控制器。

    尊敬的  :

    有关 TISitara MCU 上支持的协议列表的更多详细信息、请参阅此文章。  https://www.ti.com/lit/an/sprach6d/sprach6d.pdf

    1. 您是否为这些协议提供了所有必要的堆栈? =>是的、我们已经和 Kubus GmbH 合作开发了集成堆栈解决方案。

    尊敬的 Sutton Mike、您能回答这些问题吗?

    1. 除 STM32之外、您的协议栈是否可提供与其他 MCU 的兼容性? =>  

    2. 许可、认证或堆栈更新是否需要支付任何额外费用?  

    3. MCU 的预期交货周期是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilakantha:

    1. 除 STM32之外、您的协议栈是否可提供与其他 MCU 的兼容性? => AM64x 或 AM243x 上的器件堆栈经过协议标准合规性测试、因此它们将与相应的协议控制器配合工作。  目前或近期计划使用的 SDK 中的器件堆栈为 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET。  可从 TMG (tmgte.de)或端口(port.de)等第三方获得 Modbus TCP 和 PROFIBUS。

    2. 许可、认证或堆栈更新是否需要支付任何额外费用?  =>器件价格包含由 KUNBUS 提供支持的 TI 器件堆栈的许可。

    3. MCU 的预期交货周期是多少? 大于50件的器件订单的标准交货周期大于10-12周

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 的快速回复。