This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:如何在 GEL 脚本中执行 EALLOW/EDIS

Guru**** 2929700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1264801/tms320f2812-how-to-do-eallow-edis-in-a-gel-script

器件型号:TMS320F2812

您好!

在我们的 GEL 文件中、我想写入一些标记为 EALLOW 的寄存器。  在下面的链接中、我看不到允许我提供该说明的任何内容。  在运行 GEL 脚本时甚至有必要这样做吗?  如果是、我该如何做?

GEL 函数:按字母顺序排列的列表

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed、  

    很抱歉回复延迟。   

    调试器可以直接写入寄存器、因此 GEL 中不需要 EALLOW/EDIS。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美!  谢谢 Siddarth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将关闭该主题、

    此致

    西达尔特