This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将晶振频率从10MHz 更改为20Mhz

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1266934/tms320f28379d-change-of-crystal-frequency-from-10mhz-to-20mhz

器件型号:TMS320F28379D

当我将晶体频率从10 MHz 更改为20 MHz 时、CCS 会显示以下错误。

更改晶体后、我修改了以下行  

InitSysPll (XTAL_OSC、IMULT_20、FMULT_0、PLLCLK_By_2);

对于系统时钟200MHz

是否需要任何其他更改或任何帮助来解决上述问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saghir,

      假设您在将代码加载到闪存时只有一个问题。 在连接器件和从 RAM 运行代码时、您遇到任何问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saghir,

       请看一下下面的 F2837xD_Systrl.c 代码片段。 是否执行第163行还是第165行取决于符号_LAUNCHXL_F28379D。 是否确定该符号已从工程中排除? 您可以在第165行中设置一个断点、然后查看代码是否在该处停止。