请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 当我将晶体频率从10 MHz 更改为20 MHz 时、CCS 会显示以下错误。

更改晶体后、我修改了以下行
InitSysPll (XTAL_OSC、IMULT_20、FMULT_0、PLLCLK_By_2);
对于系统时钟200MHz
是否需要任何其他更改或任何帮助来解决上述问题。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我将晶体频率从10 MHz 更改为20 MHz 时、CCS 会显示以下错误。

更改晶体后、我修改了以下行
InitSysPll (XTAL_OSC、IMULT_20、FMULT_0、PLLCLK_By_2);
对于系统时钟200MHz
是否需要任何其他更改或任何帮助来解决上述问题。
谢谢