This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:外设访问方式

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1266041/tms320f28388d-peripheral-access-way

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的 Champ:

正如我所知道的、对于 ADC 模块、无论它被分配给 CPU1或 CPU2 ()、CPU1和 CPU2都可以访问 ADC 结果寄存器。

我可以知道任何其他外设(例如:ePWM、eCAP、GPIO、DCAN、MCAN)。 具有类似的访问方式(即、一个 外设 分配给 CPU1、但 CPU2可以访问该外设的某些寄存器)?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简而言之、ADC 访问与 ADCRESULT 访问是不同的。 哪个 CPU 拥有一个 ADC 也很重要。 但两者都可以访问 ADC 结果。  

    它们是结构中不同的基地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    当然,我知道  ADC 存取和 ADCRESULT 存取是不同的,并且 哪一个 CPU 拥有一个 ADC 是很重要的。 但两者都可以访问 ADC 结果。 。

    但我想您没有回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面我看一下能否找到一个存储器区域的合并列表、这些存储器区域可由两个 CPU 读取并关联到外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、您可以使用两个 CPU 来使用 GPIO 读取寄存器。 这应该是具有镜像寄存器的另一个模块、