This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:按 DMA 调度的 SPI 传输

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1266599/tms320f28075-spi-transmission-by-dma-scheduling

器件型号:TMS320F28075

大家好、

我的客户对 DMA 进行 SPI 传输有疑问。

目前、它们使用的 SPI 数据传输/接收由 DMA 执行。
是否可以 在同一节中分配全局共享 RAM GSx RAM?
在这种情况下、我认为会发生访问冲突。 届时访问顺序是否会循环安排?
这意味着将有一些访问等待、并且将连续写入或读取。 是这样吗?

提前感谢您。

此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenley,

    如果对同一存储器区域进行访问、DMA 和 CPU 将来回循环。  假设 SPI 的传输速度(慢)与 CPU 的传输速度(快)相比;我认为这些中断很小、不会导致任何 SPI 数据丢失。  唯一能让 CPU 保持总线被占用的方法是、如果存在某种类型的数据海量副本、并且编译器使用了一个可重复的 asm 指令来实现此目的。  客户可以评论 CPU 是如何使用 GSx RAM 的、但我认为这种情况不太可能。

    TRM 的 DMA 章节中提到了仲裁。

    此致!

    马修