This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28067:如何使用 Code Composer Studio 或 UNIFLASH 解锁 TMS320F28067的闪存

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1264314/tms320f28067-how-to-unlock-the-flash-of-tms320f28067-using-code-composer-studio-or-uniflash

器件型号:TMS320F28067
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

如何使用 Code Composer Studio 或 UNIFLASH 解锁 TMS320F28067的闪存、实际上我的闪存已锁定、因此我无法对我的控制器进行编程。

如果可能,也请通过电话提供帮助。

移动电话号码:8800127355

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devershi、您好!

    一些问题:

    1) 1)器件是否 首先通过 CCS/Uniflash 片上闪存工具锁定? 如果是、您是否认为使用了默认值来锁定器件?

    2) 2)是否使用项目将安全设置加载到器件? 如果可以、您可以提供使用的存储器映射吗?

    3) 3)在尝试解锁控制器时、您能否描述错误消息?  

    有关 CSM 的详细信息 (TRM 的第1.2节、ti.com/lit/ug/spruh18i/spruh18i.pdf)

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、由于我的错误控制器已锁定、我在尝试擦除存储器的所有扇区时、UNIFLASH 会发生这种情况。

    如果有任何解决办法,请向我提出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR 请分享使用 CCS Studio for TMS320F28067的闪存编程过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯德韦尔什

    如果设备意外锁定、您在 Uniflash 时是否尝试按下"解锁"按钮? 默认值显示为0xFFFF。 或者器件是否锁定在默认值之外?

    使用 CCS Studio 的闪存编程过程如下:

    1) 1)通过生成的目标配置将器件连接到 CCS

    2) 2)编译工程并进行编译以生成.out 文件

    3) 3)使用 CCS 的加载函数(在 Debug 模式下找到)将.out 文件加载到器件中

    F2806x 是 F05闪存器件、因此这里也是对常见问题解答指南的引用:

    [常见问题解答] F05 Flash:常见问题解答- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,我按下了解锁按钮,但出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devershi、您好!

    为了说明这一点、您是否尝试对 CSM 密码进行编程? 如果是、当您尝试按"解锁"按钮时、是否在 Uniflash 中输入了这些密码? 您能否共享尝试解锁时收到的错误消息? 器件是否有可能在闪存擦除操作期间复位? 这可能会在密码位置中对意外的0进行编程。

    谢谢!

    卢克