This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:NWEC 写入/擦除周期确认

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1265593/tms320f280034-nwec-write-erase-cycles-confirm

器件型号:TMS320F280034

您好、

在 F280034的(__LW_AT__6.12.4.1 μ s 的)中、它显示每个扇区的 NWEC 为20000个周期、而整个闪存(所有扇区的 NWEC 组合)为100000个周期。 如果我们计划使用闪存来模拟 EEPROM、那么我们应该参考哪一种? 客户关心此#cylce for EEPROM emulation.

非常感谢、

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,

    如果我们假定客户将为 EEPROM 保留一个扇区、那么您将需要使用20k W/E 周期。  如果他们分布在其他部门,他们可以做另外20k 等。  在本例中、它们可以有5个扇区、每个@ 20k、然后它们已经达到器件的100k 限制。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattew:

    这和我们猜的一样。 但是、客户需要每个扇区100k、以延长仿真 EEPROM 的寿命、您有什么建议吗?

    谢谢

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,

    我们是否知道客户为闪存其余部分进行了分配、即还有哪些其他扇区用于正常的闪存程序/数据?  如果他们的 EEPROM 需要全部100k W/E、那么他们将不得不使用多个存储体来实现这一点;不确定他们是否还有其他扇区没有被使用。

    此致!
    马修