This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:ADC 负电压

Guru**** 2750375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249497/tms320f280025-adc-negative-voltage

器件型号:TMS320F280025

尊敬的 Champ:

您能否解释一下以下情况的原理:

1. 如果 一个 ADC 管脚输入负电压, 会影响另一个 ADC 管脚电压?

2.如果一个 ADC 管脚电压超过3.6V, 会影响其它的 ADC 管脚电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    只要输入电压低于钳位值、就不应增加其他 ADC 引脚上的电压。  对于负输入、应保持输入大于-0.2V、对于正输入、应将其保持在 VDDA + 0.65V 以下、以免对其他引脚产生影响。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Joseph、

    请告知详细信息,为什么要 添加其他 ADC 引脚上的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户想知道  原理 ,我也不知道为什么  一个 ADC 引脚输入负电压, 会影响另一个 ADC 引脚电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、

    通过设计阐明一些要点。  我一收到响应就会回来。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    ADC 输入具有 ESD 保护二极管、可在输入引脚上存在过多的正或负电压以进行保护时将过多的反向电流吸收到 VDDA 或 GND 电源轨中、但此电流的一部分可能仍会传导至将输入 打开之前打开 SAR 模块。  同样、根据开关的 VTS、未传播到 ESD 二极管的过量电流也会流经这些开关、从而影响其他引脚上的值。  这不仅适用于 ADC、也适用于连接到 ADC 的 CMPSS 通道。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    关于"然而、此电流的一部分仍可能传导至将输入连接到 SAR 模块的开关、之后二极管才导通"

    您能解释一下开关的含义是什么吗? 您能否分享此方框图以分享此 开关 和它的功能?

    您能否建议使用  开关的 VTS 方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    您能帮助回答我在 上面提出的问题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我想从设计中获取一些图来支持泄漏说明。  一旦设计恢复、会将该图表发送给您。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    请参阅下面描述负电压如何影响其他通道的图:

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    非常感谢!

    我将尝试理解该图。

    此外、当 ADC 引脚电压超过 VDDA + 0.3V 时、您能否分享该图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    请给我一些时间来获得正过压条件。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    关于 正过压情况的任何反馈?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    很抱歉回复延迟。  我们希望在本周内为您提供相关内容。

    此致、

    约瑟夫