This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:无法使用 Code Composer Studio 进行调试/闪存、因为 BlackhawkDriver 不可见

Guru**** 2845010 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262994/tms320f28376s-unable-to-debug-flash-with-code-composer-studio-because-blackhawkdriver-not-visible

器件型号:TMS320F28376S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的所有人

我在一段时间之前安装了 Code Composer Studio 12.1、从那时起就无法使用调试器、因为 Blackhawk 驱动程序存在问题。 我们使用 USB560v2 System Trace Emulator。

现在、我已重新安装 CCS uniflash 和 Blackhawk 驱动程序、现在可以刷写 MCU 器件。 不需要 Code Composer Studio 能够刷写同一器件并对其进行调试。 很遗憾、它不起作用。 如果我运行闪存或者调试命令、我会得到以下错误:

此错误与未正确安装驱动程序时出现的错误相同。

当我测试连接时、我收到以下消息:

[START:Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器_0]

执行命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatfilename%-RV -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性

[结果]


-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

C:\Users\RO112201\AppData\Local\Texas Instruments\
ccs\ccs1210\0\0\BrdRat\testBoard.dat

未使用[-d/-f]或[-X]选项。
此实用程序要求使用仿真器程序或适配器文件。
电路板配置文件根本没有为其命名、
或者找不到命名文件或缺少读取权限。

该实用程序的功能在中进行了说明。
[-h]选项的简短帮助和文档。

[结束:Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器_0]

驱动程序似乎对 Code Composer Studio 不可见。 我如何管理、以便使用 Code Composer Studio 进行刷写和调试? 奇怪的是、它能与 CCS uniflash 一同使用、而不能与 Code Composer Studio 配合使用。

我的版本:
- Code Composer Studio:12.1.0.00007
- CCS Uniflash 和仿真器版本:


感谢您发送编修。

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    您能否尝试在新目录中安装最新的 CCS 12.4.0、看看它是否有效?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ki

    感谢您的答复、也感谢您的答复延迟。
    我想知道,因为在我的同事它工作,就我知道,他们使用12.1和12.3。  
    但我要尝试一下。

    此致、Robert