This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320f280049

Guru**** 2533870 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1266399/tms320f280049-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你好。 我正在尝试通过示例 flashapi_ex1_program_auto acc 将在闪存中记录系数的功能添加到项目中。 问题在于--abi=eabi 标志最初在我的项目设置中、并且 F021_API_F28004x_FPU32.lib 库是为--abi=coffabi 标志编译的。 在"常规"设置中、我进行了相应更改:输出文件格式:旧版 COFF。 但是、由于某种原因、编译器会抛出错误:
错误#10016-D:-- abi=生成 ELF 输出文件时不支持咖啡
致命错误#10011:无法继续使用指定的选项;中止
我犯了什么错? 我使用的是 C2000Ware 5.0.0.00库、编译器22.6.0.LTS

-v28 -ml -mt --cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu0 -Ooff /ti/c2000/C2000Ware_5_00_00_00 - opt_for_speed=2 /YandexDisk/CCS11/P60000001_FLASH_TEST/device --include_path="C /ti/c2000/C2000Ware_5_00_00_00/device_support/f28004x/common/include:/YandexDisk/CCS11/P60000001_FLASH_TEST /ti/c2000/C2000Ware_5_00_00_00/driverlib/f28004x/driverlib /ti/c2000/C2000Ware_5_00_00_00/device_support/f28004x/headers/include /ti/c2000/C2000Ware_5_00_00_00/libraries/flash_api/f28004x/include/FlashAPI /ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include /YandexDisk/CCS11/P60000001_FLASH_TEST/CPU1_FLASH/syscfg

-v28 -ml -mt --cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu0 -Ooff /ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/lib - opt_for_speed=2 /ti/c2000/C2000Ware_5_00_00_00 --define=debug /YandexDisk/CCS11/P60000001_FLASH_TEST/CPU1_FLASH/syscfg - define=_flash /ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include --F8_suppress=10063 /ti/c2000/C2000Ware_5_00_00_00/libraries/flash_api/f28004x/lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能指望得到答案吗? 我需要为 eabi 编译了 F021_API_F28004x_FPU32.lib、或者需要回答这个问题-为了将工程编译为传统 COFF 输出文件格式、我还需要在编译器设置中进行哪些更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试使用 C2000Ware_5_00_00_00\libraries\flash_api\f28004x\lib 中提供的 F021_API_F28004x_FPU32_EABI.lib?

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谨此确认:F021_API_F28004x_FPU32_ EABI .lib 也无法正常使用?

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!